This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:用作 ADC 时、GP02没有响应

Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/969926/cc3235modsf-gp02-is-not-responding-while-using-as-adc

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI:

在控制器中刻录代码后(通过断开 ADC 信号)、我们将 GP02用作 ADC、但在连接 ADC 时、控制器未连接到 uniflash。 如果我们断开控制器的 ADC 信号 并重置主板,控制器就会开始工作。  除 GP02外,ADC 的其他引脚也响应良好。 当使用 ADC 信号连接到 GP02时、控制器不响应。

请帮助我们解决问题。

谢谢、尊重

Sarju Bhatnagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是意料之中的。 因为这与 Uniflash 连接使用的引脚相同。 GPIO2引脚(MOD 上的引脚47)用于 Uniflash UART RX。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jan、

    您是对的,但我想问, 在我在 ADC 连接到 GP02时按重置按钮时刻录代码后,代码不会重新启动,但当我断开 ADC 信号时,代码重新启动良好。 即使我的 UART 引脚也是不同的引脚03和引脚04、其中连接了 UART 终端。

    请让我们来解决这个问题。

    再次感谢。

    Sarju Bhatnagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是您使用的 SOP 模式0-1-0。 在此 SOP 模式下、将进入编程模式(UART 加载程序)、该模式由启动期间 RX 引脚上的中断信号确定。 UART 的中断信号是 RX 线的低电平状态。 当为 SOP 模式0-1-0且您想要启动编程代码时、RX 线路应通过弱上拉保持在高电平状态。 其他选项可以使用其他 SOP 模式。 SOP 模式在数据表中描述。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、问题已解决。

    BR、

    Sarju Bhatnagar