主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尊敬的 TI:
在控制器中刻录代码后(通过断开 ADC 信号)、我们将 GP02用作 ADC、但在连接 ADC 时、控制器未连接到 uniflash。 如果我们断开控制器的 ADC 信号 并重置主板,控制器就会开始工作。 除 GP02外,ADC 的其他引脚也响应良好。 当使用 ADC 信号连接到 GP02时、控制器不响应。
请帮助我们解决问题。
谢谢、尊重
Sarju Bhatnagar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
在控制器中刻录代码后(通过断开 ADC 信号)、我们将 GP02用作 ADC、但在连接 ADC 时、控制器未连接到 uniflash。 如果我们断开控制器的 ADC 信号 并重置主板,控制器就会开始工作。 除 GP02外,ADC 的其他引脚也响应良好。 当使用 ADC 信号连接到 GP02时、控制器不响应。
请帮助我们解决问题。
谢谢、尊重
Sarju Bhatnagar
您好!
这可能是您使用的 SOP 模式0-1-0。 在此 SOP 模式下、将进入编程模式(UART 加载程序)、该模式由启动期间 RX 引脚上的中断信号确定。 UART 的中断信号是 RX 线的低电平状态。 当为 SOP 模式0-1-0且您想要启动编程代码时、RX 线路应通过弱上拉保持在高电平状态。 其他选项可以使用其他 SOP 模式。 SOP 模式在数据表中描述。
1月