This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220的 HTML 格式实现示例。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/967883/ccs-cc3220sf-launchxl-html-form-implementation-example-of-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我正在使用 CC3220MODASF LaunchPad。 我想在本地 Web 服务器中实施 html 格式。

我已经看到过 OOB 示例、但在此示例中、没有针对用户应用程序的 html 格式示例。

是否有 html 格式的示例或参考?

此外、CC3220中不存在像 CC3200的 http 服务器那样的令牌干扰。

如果我想使用用户定义的令牌接口、如何使用?

有人能为 CC3220中的 html 格式和令牌干扰提供任何示例吗?

提前感谢。

M\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    在 CC3220 OOB 材料中、您必须对器件进行编程的 zip 文件。 在 zip 文件中、有一些 HTML 文件、其中包含如何将表单数据发送到 CC3220的示例。 请查看此处有关设置 OOB 示例的说明:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANkGhhEkpfMuOBJ20Qo2Jw__fc2e6sr__LATEST

    在任务1的步骤9中、您可以在高级视图中将 HTML 文件复制到本地 PC。 只需选择其中一个 html 文件、然后单击按钮进行复制。 您可以在 PC 上使用 HTML 编辑器来查看 OOB 网页的内容、并将其用作您自己 HTML 开发的示例。

    如果您需要进一步澄清如何将 HTML 表单发送到 CC3220、或者对此主题有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    我已经创建了包含表单和使用的令牌编号的新 html 页面。 处理  out_for_box.c 中函数"SimpleLinkHttpServerEventHandler"中令牌的获取和发布操作

    此致、

    M\bin