This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:标准 EN 62311:2020合规性

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1008455/cc3235modasf-standard-en-62311-2020-compliance

器件型号:CC3235MODASF

你好。

我在 CC3235MODASF 的测试报告中发现它符合 EN 62311标准:2008。 但是 、EN 62311:2020于2019年5月发布、2020年7月为强制性要求。 如果我们在产品中使用此 WiFi 芯片、我们的产品将无法符合 CE RED 指令、因为标准 EN 62311:2020现在是强制性的。

1. TI 是否有计划将此测试报告升级为符合 EN 62311:2020标准?

否则、我们如何处理此问题、 CC3235MODASF 在技术上是否符合 EN 62311:2020? 客户是否可以进行此 标准 合规性测试? 尽管我们强烈推荐  此标准合规性测试可由 TI 完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    我相信这一点在我们的认证页面上得到了更新。 您能否下载最新版本并验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回复。 我已经在 TI 网站上再次进行了检查、但只能找到  EN 62311:2008的测试报告、EC 符合性声明还规定符合  EN 62311:2008。 您可以在此处添加 包含 CC3235MODASF EN 62311:2020测试报告的链接吗? 新客户真正需要进行产品级认证。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    我正在前往我们的测试机构、看看我们是否有这种情况。

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您对此主题是否有任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    我们目前没有器件的最新标准-我们将在内部以及何时进行更新。 这不是认证所需的更新、因此客户可以继续使用旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    符合 EN 62311:2020标准对我们非常有用。 如果 TI 将其更新到2020版本、我们可以在进行产品级认证时直接引用此 WiFi 芯片的认证。 否则、我们需要重新执行测试、以在 通知机构中显示 EN 62311:2020合规性。 如果您有此认证更新的目标时间表、请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhai、

    不幸的是,到目前为止还没有目标时间表。

    谢谢、

    Vince