主题中讨论的其他器件: CC3220S
是否有任何选项可以在 TCP 层广播消息或使用 RAW Sockets
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 CC32xx SDK (当前版本5.10.00.02)中、您可以在 Examples\RTOS\cC3220S_LAUNCHXL\ns\udpecho 下找到此示例。 您也可以在TI Resource Explorer 中找到该示例。
1月
您好!
默认情况下、CC3210中启用 UDP 堆栈? 如果没有、请告诉我如何启用它。
目前、我们仅使用 TCP 协议、如果我尝试创建 UDP 或 RAW 套接字、我在创建套接字本身时会遇到错误。 我使用的是 CC3120简单链接共享的同一示例代码。
我将获得调用 sl_Socket 函数的-2018返回值。
以及如何使用 Windows 测试 UDP 服务器和客户端、如果我可以使用相同的应用、请向我提出建议。
请帮帮我。
谢谢、
Jamuna
您好、Jamuna、
是的、默认情况下、UDP 以与 TCP 相同的方式嵌入 CC3120内部。 当您在 NWP 启动前调用 SL_ API (通过 SL_Start API)时、返回错误代码-2018。 在调用任何 SL_ API 之前、需要启动 NWP。
为了测试 UDP、互联网上提供了许多免费程序(例如 netcat、Hercules 设置)。
从您的问题中可以看到、您对计算机网络的基本知识水平不高。 我不确定您是否正确行事。 如果您深入描述了您需要的确切内容、我可以回顾您的方向。
1月