This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:消息广播

Guru**** 2528500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1010552/cc3120-message-broadcasting

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3220S

是否有任何选项可以在 TCP 层广播消息或使用 RAW Sockets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 TCP 协议不支持广播或多播。 如果您需要广播、则应使用 UDP。 使用原始套接字、您可以将 CC3120用作"无线电"设备并实施您自己的协议。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否在同一台设备上同时创建 UDP 服务器和客户端。

    请共享 UDP 服务器示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 此示例演示了如何通过 BSD 套接字使用 UDP 客户端/服务器。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享 CC3120 UDP 服务器的示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在 CC32xx SDK 示例 udpecho 中找到 UDP 服务器代码。

    但您应该查看上面的链接中的示例。 它将帮助您了解 UDP 与 BSD 套接字的工作原理。 如果没有这种理解、您将无法管理您的任务。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有选择从 CC32xx SDK 示例 udpecho 下载示例代码。

    如果您可以共享开放源代码文档、这将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC32xx SDK (当前版本5.10.00.02)中、您可以在 Examples\RTOS\cC3220S_LAUNCHXL\ns\udpecho 下找到此示例。 您也可以在TI Resource Explorer 中找到该示例

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     默认情况下、CC3210中启用 UDP 堆栈? 如果没有、请告诉我如何启用它。

    目前、我们仅使用 TCP 协议、如果我尝试创建 UDP 或 RAW 套接字、我在创建套接字本身时会遇到错误。 我使用的是 CC3120简单链接共享的同一示例代码。

    我将获得调用 sl_Socket 函数的-2018返回值。

    以及如何使用 Windows 测试 UDP 服务器和客户端、如果我可以使用相同的应用、请向我提出建议。

    请帮帮我。

    谢谢、

    Jamuna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamuna、

    是的、默认情况下、UDP 以与 TCP 相同的方式嵌入 CC3120内部。  当您在 NWP 启动前调用 SL_ API (通过 SL_Start API)时、返回错误代码-2018。 在调用任何 SL_ API 之前、需要启动 NWP。

    为了测试 UDP、互联网上提供了许多免费程序(例如 netcat、Hercules 设置)。

    从您的问题中可以看到、您对计算机网络的基本知识水平不高。 我不确定您是否正确行事。 如果您深入描述了您需要的确切内容、我可以回顾您的方向。

    1月