This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:外部本地服务器上的本地 OTA

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1012539/cc3235sf-local-ota-on-external-local-server

器件型号:CC3235SF

尊敬的 TI 社区:

我已成功运行"local_ota"示例并更新了我的 cc3235sf。

根据我的理解、http 服务器位于 cc3235sf 设备内。

我 希望设备可以连接到本地 Wi-Fi、并使用本地计算机上运行的外部 http 服务器来更新自己。

您能告诉我如何实现这一点吗?

提前感谢!!!

此致、

Maharshi T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharshi 您好、

    我不确定您到底想要什么。 如果要在固件中添加允许从其他 http 服务器下载 OTA 文件的功能、可以在swra510中查看第10章

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有一个好的解决方案。  

    Jan 的建议 是最好的选择。

    在下一个 SDK 中、我们将 引入新的 OTA 设计、该设计将简化此类用例、但当前您只能咨询自定义 CDN 供应商或创建 全新 的 OTA 实施 (基于 HttpGet 示例和 LocalOta 示例中的 OtaArchive 代码)。

    BR、

    Kobi