请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235SF 尊敬的 TI 社区:
我已成功运行"local_ota"示例并更新了我的 cc3235sf。
根据我的理解、http 服务器位于 cc3235sf 设备内。
我 希望设备可以连接到本地 Wi-Fi、并使用本地计算机上运行的外部 http 服务器来更新自己。
您能告诉我如何实现这一点吗?
提前感谢!!!
此致、
Maharshi T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Maharshi 您好、
我不确定您到底想要什么。 如果要在固件中添加允许从其他 http 服务器下载 OTA 文件的功能、可以在swra510中查看第10章。
1月