This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:最多可并行连接多少个 Wi-Fi?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1012730/cc3235sf-how-many-maximal-wi-fi-connections-can-be-made-in-parallel

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!

我的客户要求是将 Wi-Fi 设备(服务器)用作 AP 模式、以接收高达240 STA (客户端)的数据流、例如 ADC 传感器数据、最多可能2个字节、 轮询速率为每秒1次。

我认为我可能有以下选择:

1.使用具有 AT 命令演示代码的 C3235服务器将其配置为 AP 模式,以便所有 STA 直接连接到服务器。

2.使用带有 AT 命令的 CC3235服务器配置为 STA 模式、然后所有 STA 连接到同一 AP。

3.将具有强大 Tiva MCU 的 CC3135用作 AP 模式、让 STA 与其连接。

有了这些选项、可以连接240个 STA 吗? 如果不是、我们可以实现的最大连接是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题。

    1.这不是你的选择。 CC3235器件在 AP 模式下同时连接最多四个客户端。 240个连接的客户端通常受 SOHO 商业 AP 的支持。

    2.这是可能的。 但我需要使用能够连接200多个客户端的 AP。 另一个选项可以是多个 AP 的使用。

    3、不能这样做。 CC3135在 AP 模式下还支持多达4个客户端。

    无法将240个客户端连接到 CC31xx/CC32xx 器件。 您将需要使用具有连接多达250个客户端功能的高性能 AP (Cisco、Ruckus、Ubiquiti、Aruba 的高端型号具有此功能)。

    1月