主题中讨论的其他器件:CC3135
您好!
我的客户要求是将 Wi-Fi 设备(服务器)用作 AP 模式、以接收高达240 STA (客户端)的数据流、例如 ADC 传感器数据、最多可能2个字节、 轮询速率为每秒1次。
我认为我可能有以下选择:
1.使用具有 AT 命令演示代码的 C3235服务器将其配置为 AP 模式,以便所有 STA 直接连接到服务器。
2.使用带有 AT 命令的 CC3235服务器配置为 STA 模式、然后所有 STA 连接到同一 AP。
3.将具有强大 Tiva MCU 的 CC3135用作 AP 模式、让 STA 与其连接。
有了这些选项、可以连接240个 STA 吗? 如果不是、我们可以实现的最大连接是什么?
非常感谢。