请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 大家好、 WL1835MOD 的数据表仅显示每个调制类型和数据速率(1Mbps DSSS、54Mbps OFDM 等)的典型射频传输功率-它不显示任何最小值或最大值。 对于每个调制类型和数据速率、发射功率可能会因器件而异。 是否有最小值和最大值?
非常感谢。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.