This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:校准器命令上的 RX 和 TX 问题。

Guru**** 2538160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1001764/wl1807mod-rx-and-tx-issue-on-calibrator-command

器件型号:WL1807MOD

各位专家、您好!  

我在这里有2个客户问题。

1) 1)当他们使用以下校准器工具命令评估 RX 数据包速率时。

校准器 wlan0 plt power_mode 打开
校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道5 0 1
校准器 wlan0 wl18xx_plt start_Rx 00:00:00:00:00:01 00:00:00:00:00:02

命令"calibrator wlan0 wl18xx_plt get_rx_stats"结果 显示一些良好的数据包、即使没有输入也是如此。

这里发生什么事了?

2) 2)当它们评估以下通道上的 TX 波形时、
在以下通道上观察到 TX 功率 DIP、任何其他通道都正常。
60ch (5300MHz)、64ch (5320MHz)、120ch (5600MHz)、124ch (5620MHz)

它们使用以下命令。
校准器 wlan0 plt power_mode 打开
校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道64 1
校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 12500 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 19 1000 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

您能不能告诉您此问题的根本原因是什么?

此致、
A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    为避免对 RX 测试产生干扰、客户应在射频屏蔽室中进行此操作。 您能确认他们正在这样做吗? 此外、TX 上的问题是什么? 不确定问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    1) RX 问题: 即使他们在屏蔽室中进行了测试,他们也发现了一些好的数据包。

    2) TX 问题: 例如,对于64ch,您可以在中心频率附近找到 DIP,如下所示。

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko、

    客户使用什么调制? 40MHz? 什么是通道功率、它是否与数据表内联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    如上所述,它设置为 MCS7 和20MHz,功率如下所示:  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 12500 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    他们只使用以下命令,因此应与数据表内联。

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道64 1
    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 12500 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 500 19 1000 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否在客户硬件上? 他们能否在 TI 参考 EVM 上对此进行测试?