This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD (不带1MB 片上闪存)代替 CC3220MODSF (带1MB 片上闪存)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1005113/cc3220mod-cc3220mod-without-1mb-onchip-flash-in-place-of-cc3220modsf-with-on-chip-flash-1mb

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们目前正在电路板上使用 CC3220MODSF 模块、现在我们计划使用 CC3220MOD 模块。

目前、我们通过设置 UART 加载的 SOP 引脚、使用 Launchpad 套件和 Uniflash 实用程序中的 UART 和复位引脚对模块进行编程。

根据我们的知识、所有 CC3220MOD 模块都具有与芯片的 Flash_SPI 相连的串行闪存。

我们是否可以直接使用 CC3220MOD (不带1MB 片上闪存和具有串行闪存)来代替 CC3220MODSF? 如果我们使用 CC3220MOD、那么我们是否可以使用相同的编程方法(Launchpad 套件的 Uniflash 和 UART 引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以按照与 CC3220MODASF 相同的方式使用 CC3220MODS。 此模块具有相同的4MB SPI 闪存。 编程工作流程也相同。

    但请注意、您需要编译代码以便从 RAM 而不是从 XIP 闪存执行。 这可以通过将连接器文件从 SF 更改为 S 器件来实现。 如果是 S 器件、则从256KB RAM 执行代码。 需要适合您的所有代码、变量、缓冲区、堆栈、堆...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我知道链接器文件。