请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我们目前正在电路板上使用 CC3220MODSF 模块、现在我们计划使用 CC3220MOD 模块。
目前、我们通过设置 UART 加载的 SOP 引脚、使用 Launchpad 套件和 Uniflash 实用程序中的 UART 和复位引脚对模块进行编程。
根据我们的知识、所有 CC3220MOD 模块都具有与芯片的 Flash_SPI 相连的串行闪存。
我们是否可以直接使用 CC3220MOD (不带1MB 片上闪存和具有串行闪存)来代替 CC3220MODSF? 如果我们使用 CC3220MOD、那么我们是否可以使用相同的编程方法(Launchpad 套件的 Uniflash 和 UART 引脚)?