主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好!
完成这些验证后:
- 电源3.3V 稳定电流✓μ A
- JTAG 信号完整性✓
- 振荡器将其波形与 launchpad-CC3235SF 的1✓匹配
- VDD_ANA1等引脚上的数字和模拟内部电压与 Launchpad 的值匹配✓
- 尽管一个电感器的开关频率高于 Launchpad 的等效电感器、但仍产生相同的1.9V 电压
我无法使用 Code Composer 上的调试功能或 Uniflash 对器件进行编程。 TDO 输出存在、因此 μ μC 看起来有点响应。
已尝试 SOP[2:0]= 000。
***
我尝试使用 Uniflash 通过 UART 在器件上烧录映像、但在连接时会出现错误:
操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时
在电气方面、在连接时、我假设将 RESET 命令发送到器件-电流吸收从23mA 下降到5mA 一段时间-然后尝试 UART 连接-电流吸收从23mA 上升到38mA、直到出现连接错误。
已尝试 SOP[2:0]= 000、100、010。
***
您能评论一下问题可能是什么吗?
如何将生产模式更改为开发模式、以便能够使用 Code Composer 在芯片上运行调试器?