This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:从生产模式到开发模式、用于在定制板上对器件进行编程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003891/cc3235sf-from-production-mode-to-development-mode-to-program-the-device-on-custom-board

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

完成这些验证后:

  • 电源3.3V 稳定电流✓μ A
  • JTAG 信号完整性✓
  • 振荡器将其波形与 launchpad-CC3235SF 的1✓匹配
  • VDD_ANA1等引脚上的数字和模拟内部电压与 Launchpad 的值匹配✓
    • 尽管一个电感器的开关频率高于 Launchpad 的等效电感器、但仍产生相同的1.9V 电压

我无法使用 Code Composer 上的调试功能或 Uniflash 对器件进行编程。 TDO 输出存在、因此 μ μC 看起来有点响应。

已尝试 SOP[2:0]= 000

***

我尝试使用 Uniflash 通过 UART 在器件上烧录映像、但在连接时会出现错误:

操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时

在电气方面、在连接时、我假设将 RESET 命令发送到器件-电流吸收从23mA 下降到5mA 一段时间-然后尝试 UART 连接-电流吸收从23mA 上升到38mA、直到出现连接错误。

已尝试 SOP[2:0]= 000、100、010。

***

您能评论一下问题可能是什么吗?

如何将生产模式更改为开发模式、以便能够使用 Code Composer 在芯片上运行调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Costantino、

    您可以使用 UniFlash 在生产和开发之间更改模式。 请在此处参阅《UniFlash 用户指南》。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方法(不详细!) 这对我来说很有用:

    1. 定制板上的 SOP[2:0]="100"
    2. 将目标微控制器的 UART、RESET 引脚、基准电压(接地)和所有有用引脚连接到 LAUNCHXL-CC3235SF 上的相应编程器侧跳线。 我不知道 RX、TX 和 RST 是否可能是唯一需要连接的引脚、因为我之后需要它们、所以我一直都连接它们
    3. 使用 Uniflash 通过 UART 对器件进行编程、选择"开发"模式
      1. 打开 Uniflash、选择 CC31XX/CC32XX 或您各自的器件(不是 LAUNCHPAD 或其他器件)
      2. 选择"创建映像"(例如、您需要映像文件或.bin、但在我看来、该过程有点偏离主题)
      3. 编译有用字段并选择"开发"模式、而不是"生产"模式
      4. "连接"设备并"刻录"您选择的映像
      5. 等待结束并确保操作成功
    4. 定制板上的 SOP[2:0]="000"
    5. 将定制板的 JTAG 引脚连接到合适的 Launchpad 编程器输出
    6. 您应该能够使用 JTAG、通过 Code Composer 等对器件进行编程和调试

    使用上面提到的指南获得详细说明。 这是对我尝试的过程的非常粗略的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Costantino、

    很高兴您能找到它。 感谢您在 E2E 上向其他人分享这一信息。

    BR、