This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:i2secho 示例的编译器构建错误

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1003914/cc3235modasf-compiler-build-error-with-i2secho-example

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig

您好!

安装 SDK simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02和 IAR ARM 9.10.1编译器。

我已经在 工具->从 SDK_INSTALL_PATH>/tools/iar/SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK.custom_argvars 配置自定义参数变量中添加了配置自定义参数变量

我正在尝试使用  IAR-ARM 9.10.1中的 simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02为 CC3235SF_LAUNCHXL 构建 i2secho 示例项目

但我会得到如下所示的误差-


i2secho_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_IAR -调试
正在读取项目节点...

找到.ipcf 节点、正在更新项目...
预编译命令

IAR 命令行构建实用程序 v9.0.4.7242
版权所有2021-2021 IAR Systems AB。


FreeRTOS_builds_cc32xx_release -调试
正在读取项目节点...


错误总数:0
警告总数:0

构建成功

SysConfig 生成的文件.ipcf
失败:C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/examples/rtos/CC3235SF_LAUNCHXL/drivers/i2secho/freertos/iar/SysConfig_Generated_Files.ipcf
cmd.exe "C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02\examples\rtos\CC3235SF_LAUNCHXL\drivers\i2secho\freertos\IAR 和& c:/ti/sysconfig_1.8.0/sysconfig_cli.bat -o C:\ti\simplelink_cc32xx_5_10_00_freertos\i32x_examples\clcs_rtos\i32x_examples\ccs_free\clcs_rtos\i32x_scs\ccs_examples\c64x_rtos\i_en\i32x_examples\c64x_rtos\cs\cs\cs\cs\ccs_rts\c64x_rts\cs\cs\cs\c64x_examples\cs\c64x_rts\cs\cs\cs\cs\cs\c64x_rts\ccs /ti/simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02/.metadata/product.json
系统无法找到指定的路径。

清理失败

谢谢、

Nagaraj GH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraj GH、

    您没有 SysConfig 驱动程序配置文件的正确链接。 如果您希望将此工具与 IAR 配合使用、请参阅 SDK 文档中的 SysConfig 独立用户指南。

    此致、

    Sarah