主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尊敬的 TI:
我尝试在 Uniflash 中使用 Image Creator 创建映像并将其闪存到外部闪存中、但单击"Connect"按钮时、我无法连接电路板(使用 Image Creator)。
是否未正确设置 UART 连接? 因为在启动 Image Creator 之前、Uniflash 会检测到我的电路板并可进行连接。
可以看一下我的硬件设置吗?

请告诉我您的反馈!
BR、
布拉希姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我尝试在 Uniflash 中使用 Image Creator 创建映像并将其闪存到外部闪存中、但单击"Connect"按钮时、我无法连接电路板(使用 Image Creator)。
是否未正确设置 UART 连接? 因为在启动 Image Creator 之前、Uniflash 会检测到我的电路板并可进行连接。
可以看一下我的硬件设置吗?

请告诉我您的反馈!
BR、
布拉希姆
您好、Sarah、
我尝试了所有这些选项、但它们都不起作用。 我的 LaunchPad 是连接到我的 PC 的唯一设备。
《产品线指南》中规定 PC 应通过 USB 连接到 J6 ,这是否意味着我需要使用 JTAG 连接器(J6)和 USB 连接器(J1)将笔记本电脑连接到 Launchpad?
对于我来说、通过 USB 进行连接是可以的、因为它也连接到了 UART。
BR、
布拉希姆
Sarah、
根据此 主题中 Michael 第一次答复的最后一段、我应该在 CLI 版本中使用 Image Creator (我不知道它是什么)来指定 COM 端口。 但是、我在 Uniflash 内的 Image Creator 中找不到此选项、它是一款自动检测工具。
BR、
布拉希姆
您好、Brahim、
LaunchPad USB 连接器连接到板载 XDS110、该 XDS110提供 JTAG 和 UART。 您不需要连接任何其他硬件来刷写 LaunchPad。
CLI 是命令行界面。 您可以在 UniFlash ImageCreator 用户指南中找到相关说明。
此致、
Sarah