This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF MAC 地址

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1001770/launchxl-cc3235sf-cc3235sf-mac-address

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!  

 

我知道 TI 的 MAC 地址的起始地址为34-03-DE。

 

每个 CC3235SF 芯片的其余 MAC 地址是否是唯一的数字?

我可以更改 MAC 地址吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinhyeong Lee:

    每个 SimpleLink Wi-Fi 器件都会加载一个单独的 MAC 地址、但不能保证该地址是唯一的、因为 MAC 地址可以更改。 MAC 地址可以在 ImageCreator 中更改或使用 sl_NetCfgSet()。 请参阅 NWP 用户指南的器件部分。

    如果您需要应用程序的唯一标识符、则可以使用存储在硬件中的器件标识 UDID。 有关更多详细信息、请参阅安全应用手册

    此致、

    Sarah