请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF 主题中讨论的其他器件:CC3235SF
您好!
我知道 TI 的 MAC 地址的起始地址为34-03-DE。
每个 CC3235SF 芯片的其余 MAC 地址是否是唯一的数字?
我可以更改 MAC 地址吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道 TI 的 MAC 地址的起始地址为34-03-DE。
每个 CC3235SF 芯片的其余 MAC 地址是否是唯一的数字?
我可以更改 MAC 地址吗?
谢谢。
尊敬的 Jinhyeong Lee:
每个 SimpleLink Wi-Fi 器件都会加载一个单独的 MAC 地址、但不能保证该地址是唯一的、因为 MAC 地址可以更改。 MAC 地址可以在 ImageCreator 中更改或使用 sl_NetCfgSet()。 请参阅 NWP 用户指南的器件部分。
如果您需要应用程序的唯一标识符、则可以使用存储在硬件中的器件标识 UDID。 有关更多详细信息、请参阅安全应用手册。
此致、
Sarah