请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我们使用的其中一个器件没有 SPI MISO 连接、MISO 的引脚实际上配置为另一个 GPIO 引脚。 因此、当我尝试在 SysConfig 中配置 SPI 时、它会显示为资源冲突。 是否有办法不配置 SPI MISO 连接?
谢谢!
Vasav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.