This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:是否可以在 SysConfig 上配置 SPI MISO 引脚?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1001236/cc3220s-is-it-possible-to-configure-the-spi-miso-pin-on-sysconfig

器件型号:CC3220S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我们使用的其中一个器件没有 SPI MISO 连接、MISO 的引脚实际上配置为另一个 GPIO 引脚。 因此、当我尝试在 SysConfig 中配置 SPI 时、它会显示为资源冲突。 是否有办法不配置 SPI MISO 连接?

谢谢!

Vasav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasav、您好!

    您配置的是什么引脚?  是黄色警告还是红色错误? SysConfig 应告诉您冲突是什么。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    这是一个红色错误。 不过、我最终确定了这一点、关键是将双工设置为仅主器件、这样会从引脚多路复用器配置中移除 MISO 引脚。

    Vasav