This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:服务包之间的主机驱动程序兼容性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, BOOSTXL-CC3135, CC3135, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1001214/boostxl-cc3135-host-driver-compatibility-between-service-packs

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他部件:CC3100MODCC3135CC3100CC3120

您好!

我将 simplelink 驱动程序 v1.3.0移植到 STM32、并使用 CC3100MOD 升压评估板进行测试。 一切都很好、我可以接受连接、发送/接收数据等

现在 、我已将评估板与 BOOSTXL-CC3135交换。 我从 sl_Start 中获取错误代码1 ("未知状态")。 围绕类似的问题、有一个线程、在该线程中、他们向 SPI 读取多添加了4个字节、但这在我的案例中不起作用。 SPI 字节 I/O 与 MSP432上的 WiFiSample CCS 工程(类似的 simplelink 版本)中的 I/O 看起来相同、但也无法初始化 wifi 处理器。  

我怀疑主机驱动程序与 CC3135附带的服务包之间不兼容。 我已经尝试过恢复出厂设置、但没有区别。

已知哪个版本的主机驱动程序可与 BOOSTXL-CC3135上的工厂固件配合使用? 还有其他建议吗?