Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, BOOSTXL-CC3135, CC3135, CC3100, CC3120
主题中讨论的其他部件:CC3100MOD、 CC3135、 CC3100、 CC3120
您好!
我将 simplelink 驱动程序 v1.3.0移植到 STM32、并使用 CC3100MOD 升压评估板进行测试。 一切都很好、我可以接受连接、发送/接收数据等
现在 、我已将评估板与 BOOSTXL-CC3135交换。 我从 sl_Start 中获取错误代码1 ("未知状态")。 围绕类似的问题、有一个线程、在该线程中、他们向 SPI 读取多添加了4个字节、但这在我的案例中不起作用。 SPI 字节 I/O 与 MSP432上的 WiFiSample CCS 工程(类似的 simplelink 版本)中的 I/O 看起来相同、但也无法初始化 wifi 处理器。
我怀疑主机驱动程序与 CC3135附带的服务包之间不兼容。 我已经尝试过恢复出厂设置、但没有区别。
已知哪个版本的主机驱动程序可与 BOOSTXL-CC3135上的工厂固件配合使用? 还有其他建议吗?