This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:IO 保持

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1000391/cc3220moda-io-retention

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFSysConfig

团队好、需要您对此提供意见。

将 CC3220SF 用作主控制器。 我正在寻找低功耗模式、并选择具有 MCU-LPDS 的 NWP-IDLE。


IO 保持取决于 NWP 或 MCU、关系如何?

连接 IO 保持关断时、PRCM_IO_RET_GRP_1获得5-8mA 的电流、但与 PRCM_IO_RET_GRP_0 PRCM_IO_RET_GRP_1 PRCM_IO_RET_GRP_2 PRCM_IO_RET_GRP_3获得26mA 的连接不知道这种 IO 保持情况。

IO 保持会影响功耗吗?


在 LPDS 和休眠模式下 IO 保持的区别是什么

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    IO 保持时间取决于 MCU。 什么之间有什么关系?

    下面 是 prcm.h 文件中有关 IO 保持的屏幕截图。  

    3. 使用任何 I/O 保持时,预计功耗会增加。  PRCM_IO_RET_GRP_0会保留除 SFLASH 和 JTAG 之外的所有相关引脚的状态。 我可以想象、所需的功耗会根据用作输入的引脚数量而变化、但我尚未对此进行测试。  

    进入休眠模式时、不会使用 SysConfig 中的引脚驻留结构(这仅适用于 LPDS)。 相反、它会在进入休眠之前将 GPIO 置于其当前状态。

    BR、