Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF、 SysConfig
团队好、需要您对此提供意见。
将 CC3220SF 用作主控制器。 我正在寻找低功耗模式、并选择具有 MCU-LPDS 的 NWP-IDLE。
IO 保持取决于 NWP 或 MCU、关系如何?
连接 IO 保持关断时、PRCM_IO_RET_GRP_1获得5-8mA 的电流、但与 PRCM_IO_RET_GRP_0 PRCM_IO_RET_GRP_1 PRCM_IO_RET_GRP_2 PRCM_IO_RET_GRP_3获得26mA 的连接不知道这种 IO 保持情况。
IO 保持会影响功耗吗?
在 LPDS 和休眠模式下 IO 保持的区别是什么
提前感谢您。
-Mark