我们 使用 Wi-Fi 6 AP 配置了 CC3235MODSF、当该模块尝试连接 AP 时、将会进行配置
已 从 AP 断开连接 (原因代码= 202)。
当前职位:STA
WLAN 状态:正在连接
[事件] STA 与 AP 断开连接(原因代码= 202)
CC3235MODSF 是否 不支持 Wi-Fi 6 AP ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们 使用 Wi-Fi 6 AP 配置了 CC3235MODSF、当该模块尝试连接 AP 时、将会进行配置
已 从 AP 断开连接 (原因代码= 202)。
当前职位:STA
WLAN 状态:正在连接
[事件] STA 与 AP 断开连接(原因代码= 202)
CC3235MODSF 是否 不支持 Wi-Fi 6 AP ?
您好!
CC3235MOD 不支持 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)、但任何 AP 都应向后兼容 CC3235支持的 IEEE 802.11a/b/g、除非 AP 配置有误。
我认为您应该:
1月
您好、Jan、
感谢您指出解决问题的方法。 此路由器语句确实向后兼容。
到目前为止、我们仍然找不到任何配置错误、器件仍然无法连接到 AP。 以下是更多详细信息:
路由器 REF 名称为:TC7102
Wi-Fi 名称是:HW6_5G
安全性是:WPA2 PSK
我们将开箱即用示例刷写到 CC3235MODSF 模块中、并使用 SmartConfig 进行配置、以下是来自术语的日志:
========================================================================================
开箱即用示例版本:1.00.00.09
========================================================================================
芯片:0x31100019
MAC:3.7.0.1
PHY:3.1.0.26
NWP:4.9.0.2
ROM:8738
主机:3.0.1.70
MAC 地址:90:E2:02:8c:58:16
========================================================================================
[配置任务]上电唤醒
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件作为工作站启动
[配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
[配置任务]检测到的器件是 CC323xSF
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件配置为默认状态
[配置任务]器件以 AP 角色启动
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]主机驱动程序版本:3.0.1.70
[配置任务]生成版本4.9.0.2.31.3.7.0.1.3.1.0.26
[配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = AP、1 = SC、2 = AP+SC)
[配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!
[WLAN 事件]智能配置已同步!
添加了[WLAN 事件]配置文件
[WLAN 事件]确认失败:找不到网络
[WLAN 事件]配置已停止
您好、Jan、
我们确认 CC3235MODSF 可与其他 AP 连接(5G 和2.4G 均正常)。
我们进行了更多测试:
我们有两个 AP、一个可以连接、我们称之为 AP-A
另一个无法连接、我们称之为 AP-B
将这两个 AP 放在一起。 然后、我们在 CC3235MODSF 的扫描列表中找到了 AP-A 的 SSID。 并且 AP-B 的 SSID 不存在
CC3235MODSF 的扫描列表中。
AP-B 的 REF 号为 TC7102、其 WIFI 设置为:

感谢你的帮助。
此致
RU HUA