This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:连接 Wi-Fi 时出现问题6.

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/996062/cc3235modsf-problem-during-connect-with-wi-fi-6

器件型号:CC3235MODSF

我们  使用 Wi-Fi 6 AP 配置了 CC3235MODSF、当该模块尝试连接 AP 时、将会进行配置  

已 从 AP 断开连接  (原因代码= 202)。

当前职位:STA

WLAN 状态:正在连接

[事件] STA 与 AP 断开连接(原因代码= 202)

 CC3235MODSF 是否 不支持 Wi-Fi 6 AP ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235MOD 不支持 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)、但任何 AP 都应向后兼容 CC3235支持的 IEEE 802.11a/b/g、除非 AP 配置有误。

    我认为您应该:

    • 您应该检查您的 AP 是否未配置错误(例如、禁用了对传统协议的支持、未正确选择通道宽度等)
    • 如果您在 AP 配置中找不到任何问题、则需要提供详细信息(AP 型号、NWP 日志、来自 Air Sniffer 的日志)、以便 TI 工程师能够找到问题原因

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您指出解决问题的方法。 此路由器语句确实向后兼容。

    到目前为止、我们仍然找不到任何配置错误、器件仍然无法连接到 AP。 以下是更多详细信息:

    路由器 REF 名称为:TC7102
    Wi-Fi 名称是:HW6_5G
    安全性是:WPA2 PSK

    我们将开箱即用示例刷写到 CC3235MODSF 模块中、并使用 SmartConfig 进行配置、以下是来自术语的日志:

    ========================================================================================
    开箱即用示例版本:1.00.00.09
    ========================================================================================
    芯片:0x31100019
    MAC:3.7.0.1
    PHY:3.1.0.26
    NWP:4.9.0.2
    ROM:8738
    主机:3.0.1.70
    MAC 地址:90:E2:02:8c:58:16
    ========================================================================================

    [配置任务]上电唤醒
    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
    [配置任务]器件作为工作站启动
    [配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
    [配置任务]检测到的器件是 CC323xSF
    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
    [配置任务]器件配置为默认状态
    [配置任务]器件以 AP 角色启动
    [NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
    [配置任务]主机驱动程序版本:3.0.1.70
    [配置任务]生成版本4.9.0.2.31.3.7.0.1.3.1.0.26
    [配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = AP、1 = SC、2 = AP+SC)
    [配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!
    [WLAN 事件]智能配置已同步!
    添加了[WLAN 事件]配置文件
    [WLAN 事件]确认失败:找不到网络
    [WLAN 事件]配置已停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有这种特殊类型的路由器的经验。 根据 SSID 的名称、您似乎仅使用5Gz 网络。 请确保未在 CC3235器件上禁用5GHz 网络并设置正确的国家/地区代码。 您能否在路由器上设置2.4GHz + 5GHz 混合模式? 也许您可以尝试通过 API sl_WlanSet()禁用无 PS_Poll 模式。 如果您无法解决问题、则需要通过监听器捕获 WiFi 通信并捕获 NWP 日志(SWRU455第20.1章)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AP 的型号是什么?

    如果您可以获得一个无线监听器(802.11)日志、它将非常有用、正如 Jan 所提到的-请提供 NWP 日志。

    AP 使用哪个信道?

    BR、

    Kobi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们确认 CC3235MODSF 可与其他 AP 连接(5G 和2.4G 均正常)。  

    我们进行了更多测试:

    我们有两个 AP、一个可以连接、我们称之为 AP-A

    另一个无法连接、我们称之为 AP-B

    将这两个 AP 放在一起。 然后、我们在   CC3235MODSF 的扫描列表中找到了 AP-A 的 SSID。 并且 AP-B 的 SSID 不存在  

    CC3235MODSF  的扫描列表中。

     AP-B 的 REF 号为 TC7102、其 WIFI 设置为:

    感谢你的帮助。

    此致

    RU HUA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ru Hua

    当 AP 未显示在 WLAN 扫描列表中时、它可以解释您无法连接到该网络的情况。 在设置您的 Huawei TC7102 (全球类型 WS7100)时、我没有发现任何明显的错误。

    如果没有空气嗅探器和 NWP 日志的结果、很难说出正在发生的情况。 WLAN 监听器(802.11)的结果至关重要。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有此特定 AP、但我们使用其他 Wi-Fi 6 AP 对 CC3235进行了测试、并且连接无任何问题。

    如 Jan 所述、我们需要查看空气嗅探器日志并检查 AP 的信标(  正在使用哪个通道和调制)。

    您是否能够与其他设备(特别是没有11ac/ax 的旧设备)连接到此路由器。