请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 对于一个项目、我的 MSP430通过 USB 连接到我的 PC、然后通过 UART 和 I2C 连接到 CC1352 Launchpad。我可以遵循什么方法来 尽可能高效地对 CC1352进行编程、任何 人都可以建议使用什么软件或硬件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于一个项目、我的 MSP430通过 USB 连接到我的 PC、然后通过 UART 和 I2C 连接到 CC1352 Launchpad。我可以遵循什么方法来 尽可能高效地对 CC1352进行编程、任何 人都可以建议使用什么软件或硬件?