This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:通过 UART 和 I2C 控制 CC1352、MSP430通过 USB 连接到 PC。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/993093/cc1352r-controlling-cc1352-via-uart-and-i2c-from-msp430-connected-to-pc-via-usb

器件型号:CC1352R

对于一个项目、我的 MSP430通过 USB 连接到我的 PC、然后通过 UART 和 I2C 连接到 CC1352 Launchpad。我可以遵循什么方法来 尽可能高效地对 CC1352进行编程、任何 人都可以建议使用什么软件或硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不清楚你要问什么。 您是否想知道如何对 CC1352器件进行编程、或者您是否需要有关如何使用 CC1352上的 UART 和 I2C 接口的示例代码?

    是连接到 LP 的 MSP430还是通过 USB 电缆连接到 PC 的 LP?

    Siri