This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:CC3220S 与放大器的通用映像(.bin 或.hex);CC3220SF

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/991078/cc3220s-common-image-bin-or-hex-for-both-cc3220s-cc3220sf

器件型号:CC3220S

您好!

在量产线上、我们使用 SPI 闪存编程器来实现 CC3220S 器件、

对于相同的产品型号、我们希望同时使用 C3220S 和 CC3220SF (两者引脚兼容、即 CC3220SF 作为 CC3220S 的替代器件)、并且在两个器件上运行相同的应用。 在这种情况下、可以通过任何方法为两个芯片组生成和维护通用映像。

此致

Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    为 CC3220S 生成的映像您可以在 CC3220SF 运行、而不会出现任何问题。 但对于 CC3220SF、代码将在 RAM 内执行、而不是从 XIP 闪存执行。 对于 CC3220SF 而言、这将浪费资金、因为嵌入式 XIP 闪存会带来更高的价格。

    请注意、QFN 的 S 和 SF 型号在引脚45、46、47处的电路板组装有差异。 参见 swru462

    1月