请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S 您好!
在量产线上、我们使用 SPI 闪存编程器来实现 CC3220S 器件、
对于相同的产品型号、我们希望同时使用 C3220S 和 CC3220SF (两者引脚兼容、即 CC3220SF 作为 CC3220S 的替代器件)、并且在两个器件上运行相同的应用。 在这种情况下、可以通过任何方法为两个芯片组生成和维护通用映像。
此致
Nikhil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nikhil、
为 CC3220S 生成的映像您可以在 CC3220SF 运行、而不会出现任何问题。 但对于 CC3220SF、代码将在 RAM 内执行、而不是从 XIP 闪存执行。 对于 CC3220SF 而言、这将浪费资金、因为嵌入式 XIP 闪存会带来更高的价格。
请注意、QFN 的 S 和 SF 型号在引脚45、46、47处的电路板组装有差异。 参见 swru462。
1月