This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:BLE WiFi 配置 CC3220SF 与 CC2652R1F

Guru**** 2561560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891429/cc3220sf-ble-wifi-provisioning-cc3220sf-with-cc2652r1f

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

大家好、

我们已决定在我们的项目中使用 CC3220SF 和 CC2652R1F、在我们的项目中、我们希望使用 BLE 实现 WiFi 配置。  

我已经查找了这些示例、我找到了使用 simple_np  项目 的 CC2640R2F 示例以及使用 ble_wifi 配置的 CC3220SF

1) 1)   CC2652R1F 是否有与 simple_np 等效的示例?

2) 2)是否有将 simple_np 项目移植到 CC2652R1F 的指南?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前似乎没有与 CC2652等效的 simple_np。

    有一个移植指南可用于将 CC2460R2应用移植到 CC2652:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoqFs6I99JzMrlF.9iElA__pTTHBmu__LATEST

    我建议您查看该内容并将其用作指南。 话虽如此、我将在末尾再次检查 simple_np 是否有原因未在 SDK 中移植。 存在技术限制、可能会阻止 simple_np 类型的应用程序使用 CC2652。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。 我查看了移植指南并尝试将 simple_np 迁移到 CC2652、但 BLE5堆栈中的 GAP 和 GATT 有许多变化。 我们希望利用 TI 的 WiFi + BLE 解决方案无缝集成来快速加快我们的产品开发过程、但这似乎需要很多时间。  

    您能否检查 simple_np 为何未移植到 BLE5以开始? 如果没有具体原因、您的路线图上是否要在未来的 SDK 版本中移植此内容?

    谢谢、此致、

    Avinash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    我与 BLE 器件团队进行了联系、除了缺乏以前的需求外、没有其他具体原因。 这目前不在路线图上、如果您需要 simple_np 功能、我建议使用 CC2640R2器件。

    此致、

    Michael