主题中讨论的其他器件: CC2640R2F
大家好、
我们已决定在我们的项目中使用 CC3220SF 和 CC2652R1F、在我们的项目中、我们希望使用 BLE 实现 WiFi 配置。
我已经查找了这些示例、我找到了使用 simple_np 项目 的 CC2640R2F 示例以及使用 ble_wifi 配置的 CC3220SF。
1) 1) CC2652R1F 是否有与 simple_np 等效的示例?
2) 2)是否有将 simple_np 项目移植到 CC2652R1F 的指南?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们已决定在我们的项目中使用 CC3220SF 和 CC2652R1F、在我们的项目中、我们希望使用 BLE 实现 WiFi 配置。
我已经查找了这些示例、我找到了使用 simple_np 项目 的 CC2640R2F 示例以及使用 ble_wifi 配置的 CC3220SF。
1) 1) CC2652R1F 是否有与 simple_np 等效的示例?
2) 2)是否有将 simple_np 项目移植到 CC2652R1F 的指南?
谢谢
您好!
目前似乎没有与 CC2652等效的 simple_np。
有一个移植指南可用于将 CC2460R2应用移植到 CC2652:
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJoqFs6I99JzMrlF.9iElA__pTTHBmu__LATEST
我建议您查看该内容并将其用作指南。 话虽如此、我将在末尾再次检查 simple_np 是否有原因未在 SDK 中移植。 存在技术限制、可能会阻止 simple_np 类型的应用程序使用 CC2652。
此致、
Michael
您好、Michael、
感谢您的回答。 我查看了移植指南并尝试将 simple_np 迁移到 CC2652、但 BLE5堆栈中的 GAP 和 GATT 有许多变化。 我们希望利用 TI 的 WiFi + BLE 解决方案无缝集成来快速加快我们的产品开发过程、但这似乎需要很多时间。
您能否检查 simple_np 为何未移植到 BLE5以开始? 如果没有具体原因、您的路线图上是否要在未来的 SDK 版本中移植此内容?
谢谢、此致、
Avinash