您好!
我正在考虑购买 WL1831MOD 来构建我的项目。 查看数据表和 WLink 用户指南后、 TI 支持2个 SDK:SimpleLink 和 WLink。
1. WL1831MOD 是否支持成为可与 P2P 客户端建立2个连接的组所有者? (如果用户指南中提到了它、请说明它位于何处)
我提出这个问题的原因是、当网络处理器处于 GO 角色时、SimpleLink 仅支持1个 P2P 客户端。
2.如果 WL1831MOD 支持成为连接到2个 P2P 客户端的组所有者,是否可以同时使用 BLE 和 P2P 功能?
我不确定本页中的“外部处理器”是什么意思?
http://www.ti.com/wireless-connectivity/simplelink-solutions/wi-fi/products.html#p1694=Module
这是否意味着无法配置此模块中的处理器?
我只能使用另一个处理器并通过 HCI 接口对其进行控制?
谢谢!