This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WLink 和外部处理器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891386/wl1831mod-wlink-and-external-processor

器件型号:WL1831MOD

您好!

我正在考虑购买 WL1831MOD 来构建我的项目。 查看数据表和 WLink 用户指南后、 TI 支持2个 SDK:SimpleLink 和 WLink。

1. WL1831MOD 是否支持成为可与 P2P 客户端建立2个连接的组所有者? (如果用户指南中提到了它、请说明它位于何处)

我提出这个问题的原因是、当网络处理器处于 GO 角色时、SimpleLink 仅支持1个 P2P 客户端。

2.如果 WL1831MOD 支持成为连接到2个 P2P 客户端的组所有者,是否可以同时使用 BLE 和 P2P 功能?

我不确定本页中的“外部处理器”是什么意思?

http://www.ti.com/wireless-connectivity/simplelink-solutions/wi-fi/products.html#p1694=Module

这是否意味着无法配置此模块中的处理器?

我只能使用另一个处理器并通过 HCI 接口对其进行控制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink 器件没有 SimpleLink Wifi 器件等集成网络堆栈。  WiLink 通常与基于 Linux 的外部处理器配合使用、网络功能由 Linux 堆栈处理。  例如、AM335器件就是一个很好的示例。

    是的、BLE 和 Wifi 可以轻松使用。  此器件自动管理 RF 的共存和控制。

    我必须让其他人听到有关 p-2-p 连接数量的提示。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "WL1831MOD 是否支持成为可与 P2P 客户端建立2个连接的组所有者? (如果用户指南中提到了它、请说明它在哪里)"

    是的

    谢谢
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你完全回答了我要问的问题!

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想知道您是否能够共享有关您的应用以及如何使用 P2P 通信的任何信息?

    谢谢、

    特拉维斯