主题中讨论的其他器件: TIDC-01005
您好!
我一直从事 CC3220SF 微控制器的工作、并在 WiFi 门锁参考设计 TIDC-01005上开发了我的应用、其中的更改主要侧重于 MQTT
一切都很好。
我们已经为我们的应用设计了自己的 CC3220SF 定制板、并且我已经在其上测试了我的应用。
下面我将简要说明我所做的工作。
之前我在应用程序进入 LPDS 模式时遇到问题、因为我使用的是 UART 中断模式、这种模式不允许我启用电源策略、但我对我的应用程序进行了某些更改、并成功地使我的应用程序进入 LPDS 模式。 为了确认它在我的应用程序中进入 LPDS 模式,在 LPDS 中,只选择了 GPIO,在我的应用程序中,GPIO13在我用作开关的 LPDS 中工作,当我按下开关时,它从 LPDS 退出 ,并使用我正在创建的应用程序的其他部分 它将再次进入 LPDS。因此它确认它进入 LPDS 模式。
下面是在我们的定制板中测试的问题
在 LPDS 中、根据 WiFi 门锁参考设计文档、在连接到 AP 的空闲状态下、平均预期电流消耗为377uA、但在 LPDS 模式下、电流消耗约为5-6mA、远高于预期。当它从 LPDS 传出时、它会消耗大约5mA 至6mA 的电流 工作模式下的电流约为20mA、这对我们来说很好、因为我们的重点是 LPDS 模式。 某些数据没有变化、例如电流为400mA 的 LSI 以及与 WiFi 门锁参考设计相同的其他数据。
但是、当我在 cc3220sf launchpad 中进行测试时、仅为 cc3220sf 和板载串行闪存供电、其电流消耗 较小、约为1mA。
我们的测试过程与定制电路板中的 cc3220sf launchpad 完全相同、但我们却得到了额外的4-5mA 电流消耗、这让我们感到困惑。
是否有任何特定的原因、即使在进入 LPDS 模式后、它也可能需要更大的电流?
注意:但根据数据表、在 空闲连接状态下、cc3220sf 的电流为710uA。
此致
Sanath Rai