This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:cc3220sf -在 LPDS 模式下、电流消耗约为5-6mA

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, TIDC-01005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891067/cc3220sf-cc3220sf--in-lpds-mode-the-current-consumption-is-around-5-6ma

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: TIDC-01005

您好!

我一直从事 CC3220SF 微控制器的工作、并在 WiFi 门锁参考设计 TIDC-01005上开发了我的应用、其中的更改主要侧重于 MQTT  

一切都很好。

我们已经为我们的应用设计了自己的 CC3220SF 定制板、并且我已经在其上测试了我的应用。

下面我将简要说明我所做的工作。

之前我在应用程序进入 LPDS 模式时遇到问题、因为我使用的是 UART 中断模式、这种模式不允许我启用电源策略、但我对我的应用程序进行了某些更改、并成功地使我的应用程序进入 LPDS 模式。 为了确认它在我的应用程序中进入 LPDS 模式,在 LPDS 中,只选择了 GPIO,在我的应用程序中,GPIO13在我用作开关的 LPDS 中工作,当我按下开关时,它从 LPDS 退出 ,并使用我正在创建的应用程序的其他部分 它将再次进入 LPDS。因此它确认它进入 LPDS 模式。

下面是在我们的定制板中测试的问题

在 LPDS 中、根据 WiFi 门锁参考设计文档、在连接到 AP 的空闲状态下、平均预期电流消耗为377uA、但在 LPDS 模式下、电流消耗约为5-6mA、远高于预期。当它从 LPDS 传出时、它会消耗大约5mA 至6mA 的电流 工作模式下的电流约为20mA、这对我们来说很好、因为我们的重点是 LPDS 模式。 某些数据没有变化、例如电流为400mA 的 LSI 以及与 WiFi 门锁参考设计相同的其他数据。

但是、当我在 cc3220sf launchpad 中进行测试时、仅为 cc3220sf 和板载串行闪存供电、其电流消耗 较小、约为1mA。

我们的测试过程与定制电路板中的 cc3220sf launchpad 完全相同、但我们却得到了额外的4-5mA 电流消耗、这让我们感到困惑。

是否有任何特定的原因、即使在进入 LPDS 模式后、它也可能需要更大的电流?

注意:但根据数据表、在 空闲连接状态下、cc3220sf 的电流为710uA。

此致

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    在您的定制设计中、您还连接了其他哪些外设? 在测量 LaunchPad 上的低功耗的过程中、包括移除将器件连接到板载运算放大器和 LED 的跳线。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    目前、在我们的定制设计电路板中、除了2个开关和 SOP 上拉电阻外、我们直接提供与 cc3220sf Launchpad 相同的3.3V 电压。

    我们还需要取出偶数个开关吗?

    昨天、我浏览了一些有关 LSI (长睡眠间隔)的文档、这些文档如下所述

    长睡眠间隔(LSI)–当802.11站点连接到接入点时、它必须接收 AP 传输的信标。 AP 通常每102.4ms 传输一次信标。 802.11标准将 DTIM (传输流量指示图)定义为包含 STA 传入数据包相关信息的特定信标。 AP 可以选择其 DTIM 间隔(例如、每信标1次、每隔2次等)。 这种特殊的低功耗策略指示网络子系统跳过信标和 DTIM 数据包、并附带所需的最大睡眠时间参数。 该参数反映了用于信标接收的两个连续唤醒之间所需的睡眠间隔。 Wi-Fi 模块计算所需时间并唤醒至下一个不超过指定时间的 DTIM (示例请参阅表3)。 所需的最大睡眠时间参数为2秒。 TI 强烈建议将 LSI 参数设置为小于半秒、以确保可靠的服务、同时降低电流消耗

    增加 LSI 是否会降低功耗?

    此致

    Sanath Rai