请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135MOD 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我们在 设计中使用 CC3135MODRNMMOBR。 和 STM32H753BIT6 作为主机控制器。
我们的软件团队发现设备连接不一致
在多次上电时、器件仅连接到插座一次。 调试时、wifi 驱动程序提示问题出在 SPI 线路上、数据读数满为"0"。
将其连接到 UNITFlash 工具时、该工具会报告相同的错误、即 SPI 线路上的读取超时。
我们测试了 SPI 线路的交流特性。 它看起来很好
要进行故障排除、我们希望单独查看我们的 Wi-Fi 部分原理图和布局。
如果您可以共享、邮件 ID 将共享 原理图和布局文件。
此致、
Sakthi