This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/890045/cc3135mod-cc3135mod

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们在 设计中使用 CC3135MODRNMMOBR。 和 STM32H753BIT6 作为主机控制器。

我们的软件团队发现设备连接不一致

在多次上电时、器件仅连接到插座一次。  调试时、wifi 驱动程序提示问题出在 SPI 线路上、数据读数满为"0"。

将其连接到  UNITFlash 工具时、该工具会报告相同的错误、即 SPI 线路上的读取超时。

我们测试了 SPI 线路的交流特性。 它看起来很好

要进行故障排除、我们希望单独查看我们的 Wi-Fi 部分原理图和布局。

如果您可以共享、邮件 ID 将共享 原理图和布局文件。

此致、

Sakthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    我在 我们的硬件支持团队中遇到了漏洞、因此他们可以就您的硬件问题与您进一步沟通。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    我将向您发送一个朋友请求、以便您可以提供您的设计文件。

    谢谢、

    Alexis