主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好!
我正在准备一个用于生成 SLI 文件的映像创建脚本、 该脚本可以在系列生产期间使用 C3x20_Embedded_Programming_2_0_0工具进行刷写(我希望)。
我使用命令行和 SLImageCreator.exe 创建整个项目并从中生成二进制文件。 但遗憾的是、我找不到选项、无法添加 otp.inf 文件(刷写到 OTP 存储器中)。
有什么想法、如何实现?
谢谢、Igor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在准备一个用于生成 SLI 文件的映像创建脚本、 该脚本可以在系列生产期间使用 C3x20_Embedded_Programming_2_0_0工具进行刷写(我希望)。
我使用命令行和 SLImageCreator.exe 创建整个项目并从中生成二进制文件。 但遗憾的是、我找不到选项、无法添加 otp.inf 文件(刷写到 OTP 存储器中)。
有什么想法、如何实现?
谢谢、Igor
您好、Jesu、
不幸的是、不是 我有一个工作中的 OTP 文件。 我需要使用 imagecreator 对其进行打包(为工厂创建一个映像文件、其中包括生产期间要刷写的所有必要文件)。
有一个我正在执行的呼叫的草图.. 但目前、我在将 OTP 文件添加到软件包中时感到很糟糕
"$image_Creator_bin"项目新--name "$name"--device CC3220SF --mode production --overwrite # certs adding "$image_Creator_bin"项目 add_file --name "$name"--file "$DIST_CERT_COIGN"---MODE_PROJECT_ROOT_PROJECT_PROJECT_ROOT_PROJECT_$DIST_PROJECT_-$DIST_PROJECT_PROJECT_-$DIST_PROJECT_-$DIST_PROJECT_PROJECT_-$DIST_PROJECT_-$DIST_NAME -$DIST_PROJECT_PROJECT_PROJECT_-$DIST_PROJECT_-$DIST_PROJECT_PROJECT_-$DIST_-$DIST_PROJECT_ MAX_SIZE $DIST_CERT_ROOT_MAXSIZE "$IMAGE_CREATER_BIN"项目加载项-名称"$NAME"-文件"$DIST_CERT_INTERMED"- FS_PATH "$IME_INTERT_NAME"--DIST_SIZE $DIST_CERT_CERT_PROJECT_MODE"- $DIST_PROJECT_PROJECT_NAME -$DIST_PROJECT_MODULE_MODULE_MODULE_NAME -$MODULE_MODULE_MODULE_NAME -MODULE_MODULE_NAME -$DIST_PROJECT_PROJECT_PROJECT_PROJECT_NAME -$DIST_PROJECT_PROJECT_MODULE_MODULE_NAME -$IN_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_NAME -$IN_NAME -MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_ MCU --priv"$DIST_KEY_CODESIGN"--cert "$DIST_CERT_CODESIGN_NAME"--flags failsafe --flags secure --flags publicwrite --overwrite --overwrite --max_size $MCUCreator_MAX_SIZE #catalog 正在添加 "$image_cert_bin"项目 set_certstore --name"-$cert_name"$cert_catalog -$cert_name"-$cert_catalog"-$cert_name"$cert_catalog" -$by"-$cert_catalog"-$cert_catalog"-$by"-$cert_catalog-$cert_ 文件"$SP_FILE_BIN" #、现在我需要以某种方式添加 OTP、然后我将使用"$IMAGE_CREATER_BIN"项目 CREATE_IMAGE 来获取映像 、#该映像将使用 C3x20_Embedded_Programming_2_0_0 工具以象牙形式刷写
Igor
您好!
也许我可以补充我的意见、我是如何理解这个主题的。
OTP 数据不是用于嵌入式编程的标准*。ucf 文件的一部分。 因此、您无法使用嵌入式编程(2017年6月1日发布的版本)来实现此目的。 为了对 sFlash 的 OTP 区域进行编程、使用了不同的方法(引导加载程序命令)。 遗憾的是、这些命令没有记录在案。 您可以选择:
结论:现在、您可以使用 Uniflash CLI 或使用 "反向工程"实现自行写入 OTP 区域。
1月