This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用 SLImageCreator 添加 OTP 文件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/890249/cc3220sf-adding-an-otp-file-using-slimagecreator

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

我正在准备一个用于生成 SLI 文件的映像创建脚本、 该脚本可以在系列生产期间使用 C3x20_Embedded_Programming_2_0_0工具进行刷写(我希望)。

我使用命令行和 SLImageCreator.exe 创建整个项目并从中生成二进制文件。 但遗憾的是、我找不到选项、无法添加 otp.inf 文件(刷写到 OTP 存储器中)。  

有什么想法、如何实现?  

谢谢、Igor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    为了确保我了解您正在尝试使用映像创建器为您的映像创建 OTP 文件? 如果是、请参阅 文档。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、  

    不幸的是、不是 我有一个工作中的 OTP 文件。 我需要使用 imagecreator 对其进行打包(为工厂创建一个映像文件、其中包括生产期间要刷写的所有必要文件)。

    有一个我正在执行的呼叫的草图.. 但目前、我在将 OTP 文件添加到软件包中时感到很糟糕

    "$image_Creator_bin"项目新--name "$name"--device CC3220SF --mode production --overwrite
    # certs adding
    "$image_Creator_bin"项目 add_file --name "$name"--file "$DIST_CERT_COIGN"---MODE_PROJECT_ROOT_PROJECT_PROJECT_ROOT_PROJECT_$DIST_PROJECT_-$DIST_PROJECT_PROJECT_-$DIST_PROJECT_-$DIST_PROJECT_PROJECT_-$DIST_PROJECT_-$DIST_NAME -$DIST_PROJECT_PROJECT_PROJECT_-$DIST_PROJECT_-$DIST_PROJECT_PROJECT_-$DIST_-$DIST_PROJECT_
    MAX_SIZE $DIST_CERT_ROOT_MAXSIZE
    "$IMAGE_CREATER_BIN"项目加载项-名称"$NAME"-文件"$DIST_CERT_INTERMED"- FS_PATH "$IME_INTERT_NAME"--DIST_SIZE $DIST_CERT_CERT_PROJECT_MODE"-
    $DIST_PROJECT_PROJECT_NAME
    -$DIST_PROJECT_MODULE_MODULE_MODULE_NAME -$MODULE_MODULE_MODULE_NAME -MODULE_MODULE_NAME -$DIST_PROJECT_PROJECT_PROJECT_PROJECT_NAME -$DIST_PROJECT_PROJECT_MODULE_MODULE_NAME -$IN_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_NAME -$IN_NAME -MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_MODULE_
    MCU --priv"$DIST_KEY_CODESIGN"--cert "$DIST_CERT_CODESIGN_NAME"--flags failsafe --flags secure --flags publicwrite --overwrite --overwrite --max_size $MCUCreator_MAX_SIZE
    #catalog 正在添加
    "$image_cert_bin"项目 set_certstore --name"-$cert_name"$cert_catalog -$cert_name"-$cert_catalog"-$cert_name"$cert_catalog"
    -$by"-$cert_catalog"-$cert_catalog"-$by"-$cert_catalog-$cert_
    文件"$SP_FILE_BIN"
    
    #、现在我需要以某种方式添加 OTP、然后我将使用"$IMAGE_CREATER_BIN"项目 CREATE_IMAGE 来获取映像
    、#该映像将使用 C3x20_Embedded_Programming_2_0_0 工具以象牙形式刷写 

    Igor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白。 那么 、本 文档将非常有用。 具体查看第7.2节。 OTP 文件似乎不会添加到映像中、而是作为编程映像时的选项包含在映像中。 希望这能解答您的问题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许我可以补充我的意见、我是如何理解这个主题的。

    OTP 数据不是用于嵌入式编程的标准*。ucf 文件的一部分。 因此、您无法使用嵌入式编程(2017年6月1日发布的版本)来实现此目的。 为了对 sFlash 的 OTP 区域进行编程、使用了不同的方法(引导加载程序命令)。 遗憾的是、这些命令没有记录在案。 您可以选择:

    • 使用 Uniflash CLI 进行 OTP 数据编程(灵活性稍低、但可实现)
    • 通过 UART 自行实施 OTP 编程(我认为如果您监听器件和 Uniflash 之间的 UART 通信、这是可以实现的。 引导加载程序协议非常简单、我认为您可以使用"反向工程"自行实现它。 是的、最好正确记录引导程序命令、但您在短期内不希望这样做。)
    • 使用 SPI 闪存 OTP 区域的直接编程(这种方式不受 TI 官方支持、但我认为可以通过一些努力来实现。)

    结论:现在、您可以使用 Uniflash CLI 或使用 "反向工程"实现自行写入 OTP 区域。

    1月