主题中讨论的其他器件: CC3120MOD
大家好、TI Champs
我们为 CC3220mod 模块设计了电路板、并遵循数据表中提到的指南。
请参见随附的原理图和 Gerber。
请仔细审查这一问题。
此致
达塔古鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在快速浏览后、有几个方面。
此处提供的 CC3220器件设计检查清单 。 请参见 Cheet CC3220MODx。
TI 的其他评论可能会为您提供。
1月
达塔古鲁
也请提供光绘文件。 我已经查看了原理图。 请参阅以下我的反馈:
BR、
成
尊敬的 Seong:
否 我想您不明白我想说 NWP 日志引脚。
从原理图中可以看到、他在模块上有一些未使用的引脚。 在这种情况下、我认为最好不要在应用中使用 PIN_52 (QFN PIN_62)并将此引脚保留为 NWP_LOG。 仅用于案例。
想象一下。 他有问题、需要捕获 NWP 日志、但 PIN_52已在应用中使用。 在这种情况下、他会遇到问题。 如果 PIN_52被连接至模块附近的焊盘、获得 NWP 日志将非常容易。
1月
谢谢、1月
达塔古鲁
如果您可以使用另一个引脚替换引脚62、我将遵循 Jan 的建议。 有关捕获 NWP 日志的更多信息、请访问 :https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_&_CC3220_Capture_NWP_Logs
BR、
成