This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD 原理图和 Gerber 供审核

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/888494/cc3220mod-cc3220mod-schematic-and-gerber-for-review

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MOD

大家好、TI Champs  

我们为 CC3220mod 模块设计了电路板、并遵循数据表中提到的指南。

请参见随附的原理图和 Gerber。

请仔细审查这一问题。

此致

达塔古鲁

e2e.ti.com/.../CC3220MOD_5F00_BEE-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在快速浏览后、有几个方面。

    • 为什么在 RF_BG 输出端有10p 电容器?
    • 为什么使用射频滤波器? 射频滤波器已经位于模块内部。 因此不是必需的外部滤波器。
    • SOP 线路上的下拉电阻器不是必需的(下拉电阻器已经在模块内部)
    • 预计您将需要在 RX 线路上添加上拉电阻(但这并不重要、因为您具有 DNP 上拉位置)
    • 如果可能、请勿将 MOD 的引脚52 (GPIO_07)连接到任何外部硬件。 因为这用于 NWP 日志 以诊断问题。 添加这个引脚的一些接头/过孔可能是合理的。 如果您需要捕获此日志、则仅用于一个案例。
    • 您希望在电路板上使用其他2.4GHz 无线电设备。 您需要正确设计电路板、以避免 ZigBee 和 Wifi 之间的干扰。 我的其他选项是使用 CC3235MOD、它能够与其他2.4GHz 无线电共存。 但我不确定 XBee 是否支持此功能。

    此处提供的 CC3220器件设计检查清单 。 请参见 Cheet CC3220MODx。

    TI 的其他评论可能会为您提供。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达塔古鲁

    也请提供光绘文件。 我已经查看了原理图。 请参阅以下我的反馈:

    1. 匹配网络的值与我们的参考设计相同。  这些值在您自己的电路板上会有所不同、因此请执行天线匹配以确保50欧姆阻抗。  
    2. 模块内部有一个100k 电阻器和10nF 电容 RC 网络、该网络连接到模块引脚35和36以及 CC3220 IC 的 RESET 引脚32 (请参阅下面的)。 因此、您可以去掉 R19和 C7、将引脚36连接到 VCC、并将开关连接到引脚35。  
    3. 正如 Jan 之前提到的、有下拉电阻器连接到模块内部的 SOP 引脚、因此您可以移除 R1、R2和 R3。 仍然需要 R4将 SOP 引脚拉至高电平。
    4. 在引脚46和47上添加100k 上拉电阻器。 我认为,正如扬所说,已经有这方面的规定。
    5. 如 Jan 所述、该模块内部已经有一个滤波器。
    6. Jan 对引脚52的评论实际上适用于 CC3120MOD。 您可以将此引脚用作 GPIO 或 UART。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    否 我想您不明白我想说 NWP 日志引脚。

    从原理图中可以看到、他在模块上有一些未使用的引脚。 在这种情况下、我认为最好不要在应用中使用 PIN_52 (QFN PIN_62)并将此引脚保留为 NWP_LOG。 仅用于案例。

    想象一下。 他有问题、需要捕获 NWP 日志、但 PIN_52已在应用中使用。 在这种情况下、他会遇到问题。 如果 PIN_52被连接至模块附近的焊盘、获得 NWP 日志将非常容易。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、1月

    达塔古鲁

    如果您可以使用另一个引脚替换引脚62、我将遵循 Jan 的建议。 有关捕获 NWP 日志的更多信息、请访问 :https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_&_CC3220_Capture_NWP_Logs

    BR、