This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:会话文件的 UniFlash 位置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898913/cc3220s-launchxl-uniflash-location-of-session-file

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200UNIFLASH

在 macOS 上、.USF 文件位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 Uniflash 的哪个版本? USF 文件仅适用于 Uniflash v3.x、仅适用于 CC3200/CC3100器件。 由于您使用的是 CC3220、因此等效文件将是.ucf。  C:\Users\xxx\.SLImageCreator\projects\

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、找到了它们、谢谢。 不知道 MSWindows、但 macOS 上以点开头的文件和文件夹被隐藏。 因此、.SLImageCreator 文件夹是 a)已隐藏、b)不在 TI 的其他工具和支持文件所在的文件夹中。 这是用于备份的坏消息。

    我请求对其进行更改、以使文件不会被隐藏、记录可在何处找到文件并使用工具集进行定位、或者(最好)用户可以确定此文件夹的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    我认为这些文件不会被隐藏。 ".SLImageCreator"对我来说不是隐藏的、而我的 Windows 10计算机上的设置是隐藏隐藏隐藏隐藏的文件夹。 我可以向可以找到这些文件的文档提交一个 TT、但我们无法更改该工具、因为它没有真正的问题。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、以圆点启动文件名是一项众所周知的 macOS 功能、用于隐藏文件或文件夹。 没有办法解决这个问题。 但是、您可以通过轻触 CMD + SHIFT + . "在您的案例中显示隐藏文件、从而在 Finder 中快速显示隐藏文件。

    由于.USF 文件(以及类似的文件)需要备份并可能恢复、因此需要对它们进行详细描述并使其处于可发现状态。 如果您/您的团队认为使用点启动文件不会失败(即在 Mac 上创建隐藏文件)、则至少应提供文档、其中包含对备份/还原至关重要的所有文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    如果我理解您的顾虑、因为 Uniflash 在这些关键文件前面用一个点来命名、您建议我们记录这一点、或者可能更改它、因为根据用户运行的操作系统、这些文件可能会显示出来、也可能不会显示出来。 基本上、我们至少应该描述这一点、但理想情况下、最好对其进行更改? 请确认、我将看到我可以在这里做什么。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    请参阅本 文档。 在表1中、有一条注释、您可以在其中找到由 Uniflash 生成的工程的输出文件。

    输出文件位于\projects\${project_name}\sl_image\Output 中的 ImageCreator 安装目录下 

    我将关闭此主题、但如果您有任何相关的后续问题或疑虑、请在此处回复。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jesu、感谢您与我保持联系。

    因此您的文档有点乱、不真实、很难找到。  我的方向是希望/需要备份关键项目文件。 因此,无论在哪里描述了所有这些内容,都应该在一个称为"备份"的章节中(或在这种程度上)。 CCS 项目很难理解项目复制所需的内容、Uniflash 对此做了更多的补充-讨论备份的文档并不奢侈。

    然后,您提到的特定文本与... ""\projects\${project_name}\sl_image\Output 不是、我重复在 macOS 系统上不可见。 Pluleaze 更新您的文档!!!  它位于\users\{user name}\.slimagecreator 中  、但对于 macOS 用户而言、这通常不可见、除非用户按 CMD-shift-dot 以显示隐藏文件。 macOS 喜欢隐藏文件、因此有许多文件、尤其是在用户的主文件夹中、因此通常不会显示隐藏文件。  然后、在.slimagecreator 文件夹中\projects\${project_name}\sl_image\Output、您提供的上述"路径可见。  要想知道这一切发生在哪里,就必须仔细检查所有事情,这是非常令人烦恼的。 请注意、TI 在 macOS \Applications 文件夹中安装其应用 CCS、uniflash 等、并安装其库等 在 macOS 领域已经不是这样了。 支持的数据文件应安装在"~/libraries/application support"文件夹中。 因此,整个设置非常繁琐,令人难以控制... 嗯、在 Mac 上是这样。

    我强烈建议将.slimagecreator 移动到~/library/application support/ti/uniflash/... 并且不要用点开始它。  你做到了这一点、我会为你的健康喝一些昂贵的啤酒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    我将在文档中添加一条注释、进一步详细说明 macOS 中的项目文件。 在更新文件路径方面、我们的工具团队对此负责。 我了解您的顾虑、并将此事传达给工具团队、看看他们是否可以对此采取行动。

    感谢您的反馈。 无论如何都可以免费喝一杯昂贵的啤酒!

    Jesu