主题中讨论的其他器件:CC3100、 CC3200、 UNIFLASH
在 macOS 上、.USF 文件位于何处?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jesu、以圆点启动文件名是一项众所周知的 macOS 功能、用于隐藏文件或文件夹。 没有办法解决这个问题。 但是、您可以通过轻触 CMD + SHIFT + . "在您的案例中显示隐藏文件、从而在 Finder 中快速显示隐藏文件。
由于.USF 文件(以及类似的文件)需要备份并可能恢复、因此需要对它们进行详细描述并使其处于可发现状态。 如果您/您的团队认为使用点启动文件不会失败(即在 Mac 上创建隐藏文件)、则至少应提供文档、其中包含对备份/还原至关重要的所有文件。
嘿、Jesu、感谢您与我保持联系。
因此您的文档有点乱、不真实、很难找到。 我的方向是希望/需要备份关键项目文件。 因此,无论在哪里描述了所有这些内容,都应该在一个称为"备份"的章节中(或在这种程度上)。 CCS 项目很难理解项目复制所需的内容、Uniflash 对此做了更多的补充-讨论备份的文档并不奢侈。
然后,您提到的特定文本与... ""\projects\${project_name}\sl_image\Output 不是、我重复在 macOS 系统上不可见。 Pluleaze 更新您的文档!!! 它位于\users\{user name}\.slimagecreator 中 、但对于 macOS 用户而言、这通常不可见、除非用户按 CMD-shift-dot 以显示隐藏文件。 macOS 喜欢隐藏文件、因此有许多文件、尤其是在用户的主文件夹中、因此通常不会显示隐藏文件。 然后、在.slimagecreator 文件夹中\projects\${project_name}\sl_image\Output、您提供的上述"路径可见。 要想知道这一切发生在哪里,就必须仔细检查所有事情,这是非常令人烦恼的。 请注意、TI 在 macOS \Applications 文件夹中安装其应用 CCS、uniflash 等、并安装其库等 在 macOS 领域已经不是这样了。 支持的数据文件应安装在"~/libraries/application support"文件夹中。 因此,整个设置非常繁琐,令人难以控制... 嗯、在 Mac 上是这样。
我强烈建议将.slimagecreator 移动到~/library/application support/ti/uniflash/... 并且不要用点开始它。 你做到了这一点、我会为你的健康喝一些昂贵的啤酒!