This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:ImageCreator 未通过 UniFlash 加载、CLI 中出现 SLImageCreator 错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235SF, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/900868/launchxl-cc3235sf-imagecreator-not-loading-via-uniflash-slimagecreator-errors-from-cli

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235SFCC3100CC3200

大家好、

我无法加载 ImageCreator 并尝试 UniFlash 5和最近发布的 v6.0.0。

当我从 UniFlash 中选择 LAUNCHXL-CC3235SF 时、我会在"Start Image Creator"旁边看到一个旋转图标、如随附的图片所示。

如果我尝试从 CLI 启动 ImageCreator、我将获得:

/simplelink/imagecreator/bin/SLImageCreator

traceBack (最近一次调用最后一次):
文件"SLImageCreator.py"、第33行、在中 
文件"/private/var/folders/79/10c7185s6cn_8zc1hsk5rcdw0000gn/T/pip-install-Um7Hyj/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyimod03_importers.py、第396行、位于 load_module
文件"logging/_init__.py"、第26行、位于 
文件"/private/var/folders/79/10c7185s6cn_8zc1hsk5rcdw0000gn/T/pip-install-Um7Hyj/pyinstaller/PyInstaller/loader/pyimod03_importers.py、第396行、位于 load_module
文件"weakref.py"、第14行、位于 
从_weakref 导入(
ImportError:Cannot import name _remove_dead _weakref
[78672]执行脚本 SLImageCreator 失败 

我在 MacOS 上运行此操作。  

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    如果我选择串行接口、我可以重现此问题。  如果我选择使用板载 XDS110、则不会出现问题。  在 UniFlash 5.1中、我也不会发生这种情况。

    您目前是否能够使用 XDS110连接?

    选择旁边带有"片上"的 CC3235SF 器件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    是的、你是对的、但我认为这不会启动 ImageCreator?

    实际上、我正在尝试 按照 此处的说明将用户文件加载到该器件中。 尽管文档建议使用特定版本的 UniFlash、但 CC31XX/CC32XX 似乎仅在旧版本的 UniFlash 中受支持:https://processors.wiki.ti.com/index.php/CCS_UniFlash_v3.4.1_Release_Notes#System_Requirements

    但是、我尝试在 Ubuntu 20.04、18.04、16.04和14.04上安装此特定版本、但没有成功、并且获得了核心转储:

    可以澄清吗? 如何将用户文件上载到特定文件夹(根 CA、私钥、PEM)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    CC3235SF 受最新 UniFlash 支持。  对于 CC3200和 CC3100、您需要使用旧的3.4.1版本。

    如果您使用 UniFlash 5.1、映像创建器启动是否正常?  在我的 Mac 上、当我单击 UniFlash 中的"Start Image Creator"按钮时、结果正常。

    5.1可从此处下载:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/release_archive.html

    我将需要在支持图像创建器的团队中进行循环。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我无法使 ImageCreator 正常工作、UniFlah 5.3.1或6.0.0也无法与原始帖子相同的 GUI 或命令行一起工作。

    这是一个尝试和错误的过程、主要是错误、我通过尝试 UniFlash 4.6.0让 ImageCreator 工作、最终允许我将所需的用户文件加载到我拥有的 CC3532SF 板上。

    您能否告知 python 堆栈跟踪的原因以及 ImageCreator 为何不按原始帖子加载?

    此致、
    将会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    ImageCreator 团队正在对其进行研究。  您能为我检查一下您的 python 版本吗?  只需在"Terminal"窗口中键入 python、它将显示版本。  我已向他们提供了我的版本、但最好也检查一下您的版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

     安装了 Python 2.7.14和3.7.4后,我尝试通过修改别名和路径分别指向这些版本来从 CLI 启动 SLImageCreator,但没有乐趣。

    我还创建了一个单独的 python virtualenv、以在上面的每个版本上手动启动 SLImageCreator、而不会带来乐趣。

    此致、

    将会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我有一个 Image Creator 的更新版本、我在 Mac 上解决了此问题。  我将向您发送一个朋友请求、以便我可以通过私人邮件向您发送此版本。  如果您可以尝试一下、那将会很棒。

    我正在运行 macOS Mojave (10.14.2)、您在使用什么?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我还在 Mojave (10.14.6)。

    此致、
    将会。