This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:模块输出功率+产品认证容差

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/901266/wl1837mod-module-output-power-tolerances-for-product-certifications

器件型号:WL1837MOD

大家好,  

我正在认证我的产品,并被要求:

"每个模式的详细调优信息、具有较低和较高的容差、例如802.11b、802.11g。  如果可以与模块化供应商确认功率容差、这将是很好的"

库 dll 您会告诉我在哪里可以获得此详细信息?  

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科伦坡

    请使用 此页面 申请认证支持。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我使用了该页面,但无法找到  他们向我询问的信息...

    在哪里可以找到它?

    谢谢

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科伦坡

    可在以下认证报告中查看输出功率: http://www.ti.com/tool/download/WL18XX-REPORTS

    对于容差、  2.4GHz 时为+/2dBm、5GHz 时为+/-3dBm。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seong

    好 的、非常感谢

    让我来回答这些问题并给您反馈

    此致

    卡洛