请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 大家好,
我正在认证我的产品,并被要求:
"每个模式的详细调优信息、具有较低和较高的容差、例如802.11b、802.11g。 如果可以与模块化供应商确认功率容差、这将是很好的"
库 dll 您会告诉我在哪里可以获得此详细信息?
谢谢你
此致
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在认证我的产品,并被要求:
"每个模式的详细调优信息、具有较低和较高的容差、例如802.11b、802.11g。 如果可以与模块化供应商确认功率容差、这将是很好的"
库 dll 您会告诉我在哪里可以获得此详细信息?
谢谢你
此致
卡洛
科伦坡
可在以下认证报告中查看输出功率: http://www.ti.com/tool/download/WL18XX-REPORTS
对于容差、 2.4GHz 时为+/2dBm、5GHz 时为+/-3dBm。
BR、
成