主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
大家好、
我正在将 CC3220安装在不同位置的某个项目中。
该板还具有通过 UART 连接到 CC3220的 NBIOT 模块、用于在 WiFi 网络连接不可用的情况下使用。
现在、我们将使用 CC3220的 OTA 库无线更新其固件、并且我们能够成功使用它。 自定义此库时、我有两个问题:
1) 1)是否可以跳过使用网站证书连接到文件服务器? 如果是、如何操作?
2) 2)是否可以使用 NBIOT 模块下载 tar、然后继续使用 OTA 库解压缩 tar 并执行以下 SHA 验证步骤等?
如果我理解正确、我们可以通过更改 httpclient 函数在 WiFi (简单链接文件下载库)或 NBIOT 模块之间进行选择来实现此目的
如果需要其他详细信息、请告知我。
此致
Ravija